This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:多读/写和从器件地址

Guru**** 2499365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731898/bq24193-multi-read-write-and-slave-address

器件型号:BQ24193

只需确认、因为这看起来很奇怪: 数据表的第8.3.6.5.2节中显示了多读/写格式 VIS i2c、如下所示:

这是正确还是错字: 第二次 ACK 后第二次发送从器件地址?  这不应该是第一个寄存器(Addr+0)的数据?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    是的、这是一个拼写错误。 发送的第三个字节应为发送的第一个寄存器地址的数据。 我们将把它标记为在下一个 DS 修订版上进行更新。