This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:关于电源电压

Guru**** 2499375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729635/lm3914-about-supply-voltage

器件型号:LM3914

您好、E2E、

V+上的绝对负电源电压是多少? 0.3V?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月21日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所注意到的、数据表中没有为 V+指定绝对最小电压、但我可以合理地确定、对于绝对最小值、低至0V 不是一个问题。 正常工作范围为3V 至20V。 为了更好地理解、您能否提供有关系统级真正关注的问题的更多详细信息?

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    关断时、电源路径将输出瞬时负电压。
    我想判断负电压保护电路的必要性。
    如果仅添加二极管成功、则可以实现。
    如果此器件不允许负电压、客户将不会使用 TI 器件。

    -0.3V、该器件是否可接受?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    这是一款较旧的器件、遗憾的是、我无法找到有关 V+引脚上-0.3V 是否可接受的任何信息。 低至0V 肯定是正常的。
    此致、
    辽卡特