This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25007:用于直流/直流开关控制器的 EMC 滤波器

Guru**** 2586915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747446/lm25007-emc-filter-for-dc-dc-switching-controller

器件型号:LM25007

大家好、在 EMC 测试期间、我发现电路板的直流/直流对电源造成了扰动。 我使用 LM25007。

使用 LM25007解决此问题是否有一些具体的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    您的传导 EMI 问题似乎是在330kHz 下出现的、我假设这是您的开关频率及其谐波。
    最终可能有许多原因、具体取决于您的组件选择和布局、只有在您分享后、我们才能知道这些原因。

    但是 、本白皮书 以及应用手册 AN-2162 是管理 EMI 的良好开端资源。

    此致、

    奥兰多