This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:基于参考原理图的 MOSFET 选择。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746814/bq2000-mosfet-selection-based-on-reference-schematic

器件型号:BQ2000

我使用的是 bq2000evm 评估模块、我对该模块进行了测试、似乎可以很好地满足我的应用需求。

 由于 Si3455DV 似乎在电源方面受到限制、因此我希望在不同的 P 沟道 MOSFET 中进行如此细分。

有人能否解释如何调整原理图中的元件、以便我可以使用不同的 MOSFET (或让我参阅解释该过程的文档)?

我在样片 BQ2000evm 板上使用备用 MOSFET 进行了测试、LED 指示灯在未连接电池时闪烁、并在连接电池时保持亮起、但从未充满电。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以删除此主题...我可以解决此问题。