This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:建议的反馈电阻器值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747354/tlv758p-recommended-feedback-resistor-value

器件型号:TLV758P

关于 TLV758P (预览器件)、请告诉我反馈电阻分压器(R1和 R2)的推荐值或参考值。

如果没有信息、我认为 R1和 R2应根据以下应用手册进行计算、是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    电阻器值的上限由电气特性表中指定的反馈引脚电流设置。 为了简化计算、一个良好的经验法则是将电阻分压器电流设置为比最大反馈引脚电流至少高十倍。 对于 TLV758P、这会将电阻分压器中的总电阻(R1 + R2)限制为 Vout/(0.1uA * 10)。 从应用手册中可以看出、这是将公式6减小到欧姆定律的条件:

    下限由两个电阻器上允许的最大功率耗散进行设置。 计算公式为 P = Vout^2/(R1+R2)。 为了确保此功率耗散可忽略不计、建议使用至少10千欧的电阻器。 通常、TI 建议对 LDO 使用介于10千欧和100千欧之间的反馈电阻。 这为反馈引脚电流提供了足够的裕度。  

    如果您的应用需要更大的反馈电阻器、您可以按照应用手册中描述的步骤来考虑反馈引脚电流并计算 R1和 R2。

    谢谢、

    Gerard