This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:续流二极管的最大 Vf

Guru**** 2499595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731815/tps92515hv-max-vf-for-freewheeling-diode

器件型号:TPS92515HV

我正在尝试通过对续流二极管使用较小的肖特基来减小封装尺寸。 建议的最大 VF 是多少(建议的最大 SW 到 GND)。 这种增大的 VF 是否会影响自举功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    取决于:

    因此、如果 VF 升高、自举电压将升高、因为开关节点将变得更负。 启动的 ABSmax 为5.5V、Vcc 的最大规格为5.2V。 如果 VF 续流轮上升很多、则可以添加第二个与自举二极管串联的二极管、从而导致较高的压降。

    引导 UVLO 最大值为3.5V、因此需要在该窗口中设置。

    BTW、SW 上的 absmax 为-1.0V、这是续流二极管的 Vf。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Irwin!