This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:栅极电容器的上限

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743984/lm25069-upper-limit-of-gate-capacitor

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

连接到栅极引脚的电容器是否有上限值?
  我们的客户连接1μF μ F 电容器。
kΩ、1k Ω 与 MOSFET 的栅极串联。
是否有任何块?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    推动栅极引脚上如此大的电容器需求的因素是什么。 请使用以下配置、而不是1k Ω 串联电阻器。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢你的答复。
    它用于调节压摆率和防止浪涌电流。
    客户的电路如下。 有问题吗?



    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto Sakai、您好!

    最大 栅极引脚上允许的电容为10nF。 对于 dv/dt 电路、我们可以使用高达220nF 的 CDV/dt。
    了解您的浪涌电流管理需求。 负载电容和目标 Vout 压摆率是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢你的答复。
    我将 为客户确定负载电容器和压摆率目标。
    如果栅极引脚上的电容器过大、是否存在任何问题?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto Sakai、您好!

    在短路故障期间、栅极上的大电容器放电速度不够快、并会对 FET 产生应力。 LM5069原理图中显示的 dVdt 电路将有助于快速对栅极电容器放电。

    此致、
    Rakesh