This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304在下电上电时不提供全电流输出。

Guru**** 2499595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729943/tps40304-tps40304-upon-power-cycle-it-does-not-provide-full-current-output

器件型号:TPS40304

当电路板冷却4到5小时后再加电时、 TPS40304 会升高并输出10安培。  一旦打开、它就会长时间保持打开状态。  在1分钟内进行下电上电后、它不 会输出 10安培的满电流。  它的最大输出电流仅为4.5安、并关断。

这种症状的原因是什么?  可能是电容器和 MOSFET? 或其他不满足并将其关闭的固有芯片逻辑?

提前感谢您登记入住本帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、

    请分享原理图。 您是否尝试将 LDRV/OCP 引脚的电阻器值提高到接地。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    您的回复中是否附上了原理图?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将 C92更改为0.1uF、将 R62更改为0hms、并将 R67更改为0欧姆。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么我们必须更改它、我如何验证这不会产生不利影响、并且会保持一致。 请说明当前设计的情况? 为什么失败? 非常感谢您的反馈和建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已根据您对董事会的建议进行了更改、但没有帮助。 任何其他建议或解释。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您提到 R77时、为什么 R68不更改为0欧姆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    是 R68也可以更改为0欧姆。 加电时的负载条件是什么。 它是恒流负载吗?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    启动时、假设 输出恒定 的10安培。

    我已将电阻器更改为0欧姆、并将电容器更改为0.1uf。 并且行为没有变化。  更改后、如果我加热、电路板不会给我10A 电流。 在加热所有原始组件后、电路板给了我10A 电流。

    您能用我的手机号码给我打电话吗 978-930-4129。

    谢谢、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、

    当然、我可以给您打电话、但在此之前、您可以使用原始值测量 OCP 跳闸点。 您可以将 C92保持为0.1uF。 要测量 OCP 跳闸点、您可以在25°C 和加热后检查它。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试连接一个电压表来测量引脚9和接地之间的电压时、 有时它上升、电压为1.24V、有时它不输出、它在4.5V 至0V 之间跳变、并降至0V。我注意到、驱动器过去没有输出10、但通过放置多层输出。
    一旦电路板保持热态、或者我会说已经累积了电容、它输出10A 并保持导通。
    不管怎样、我都会打电话、我们可以说更多。 希望我在这里发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您试图传达的信息不是很清楚。 今天是明天早上打电话的好时机。 我在 PST 中

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天中午12时至下午2时,我可以发言。

    CAL ME at 978-930-4129。

    我在 EST (波士顿)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、

    补偿值:
    R106=4640
    C129=390pF
    R57=215k
    C78=47pF
    C82=10pF

    您可以在变化前后获取 SW 引脚(电感器 L7的一侧)的波形。 我需要电感器 DCR 和输出电容器820uF 的精确电容器类型来提供优化值、但上述内容应该是好的。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L7 - VishayIHLP5050FDER4R7M01高电流低厚度电感器、SMT、4.7uH、32A SAT

    C81 - C_ELEC_M82_025VPanasonicEEU-FR1E821电解电容820 uF 25V 通孔电解电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 略有更新
    R106=5600
    C129=390pF
    R57=178k
    C78=47pF
    C82=12pF

    电感器4.7uH 在5%的纹波电流比方面非常保守。 您可以轻松地将同一串联电容器更改为1uH、纹波电流比为25%、并获得更高的效率。 此外、低侧和高侧也使用相同的 FET。 我建议在低侧使用较低的 Rdson FET 以获得更高的效率。 VIN=15V、Vo=1V 意味着低侧在93%的时间内处于导通状态、因此建议这样做。 如果不是针对新设计的此设计、请记住这一点。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送给您。 请查看并告知我。

    谢谢