This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BQDBZR TC Point

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746037/tl431-tl431bqdbzr-tc-point

器件型号:TL431

对产品进行温度测试。

产品为 TL431BQDBZR

封装类型 SOT-23

 热电偶应放置在何处?

阴极

基准

阳极

正文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    热电偶取决于所做的测试类型。 请查看 TI 的应用手册、该手册介绍了大多数情况。
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已解决。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    这是确认。
    哪个端子也可以?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这取决于您要测量的 TC。 温度测试通常在主体上进行、而不一定是在引脚上进行、因为硅是加热的部件。
    您能给我提供更多详细信息吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

     在红色部分的圆圈中安装了一个热电偶。

    这里可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    该位置很好,具体取决于您测量的位置。 TL431不会变得很热、因此我不会对温度感到太担心。

    -Marcoo