This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:50mA 时的压降电压

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747471/tps7b82-q1-dropout-voltage-at-50ma

器件型号:TPS7B82-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS7B82-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
50mA 时的最大压降电压是多少? 它们希望在 5.3V 输入电压条件下保持5V 输出电压。 IC 能否满足其要求?

 P/N:TPS7B8250-Q1
 Iout=50mA
 TJ=-40~150C

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    可以使用电气特性表中的信息来估算最大压降。 当 Iout = 100mA 或 Iout = 200mA 时、可以看到该稳压器具有5V 输出的导通元件的最大 RDS、ON:

    50mA 时的压降可根据欧姆定律进行计算。 RDS、ON 保持恒定、与负载电流无关。  

    RDS、ON = Vdo@100mA/100mA = Vdo@50mA/50mA

    VDO@50mA = Vdo@100mA/100mA * 50mA = 175mV

    由于这低于客户的余量(Vout - Vin = 300mV)、因此 TPS7B82-Q1适合其基于压降要求的应用。  

    谢谢、

    Gerard