This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:最大占空比低于60%

Guru**** 2557860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747071/ucc28220-max-duty-cycle-sub-60

器件型号:UCC28220

您好!

数据表将最小最大占空比规格为60%、但是、似乎可以计算出一个高于50%和低于60%的占空比。  该器件是否能够在最大占空比下工作、例如55% @ 200kHz 开关频率。

如果不是、限制因素是什么?

-Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob Olstad、
    如果您查看数据表中的公式(2)、您可以看到、60%的输出占空比要求振荡器具有20%的占空比。
    55%的输出占空比要求振荡器占空比仅为10%、而50%的输出占空比要求振荡器占空比为0%。
    显然、最后一个是不可能的。
    振荡器占空比越小、所需的放电/充电电流比就越大。
    我想、考虑到内部容差、器件和温度范围内、无法保证振荡器频率始终远低于20%。
    但愿这对您有所帮助。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这也是我的想法。  数据表仅显示输出占空比的~2%变化公开 emp 和器件变化、这使我认为这里可能还有其他东西、或者器件可以处理更宽的范围。

    振荡器中是否存在会使精度降低到20%占空比以下的饱和情况?

    -Jake