This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:VIN = 75V、VOUT = 66V、Iout = 3.5A

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TPS92640, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747315/lm3409hv-vin-75v-vout-66v-iout-3-5a

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: TPS92640LM3444

尊敬的团队:

我检查 LM3409HV 无法仿真 WEBECH 上的"Vin=75V、VOUT=66V、Iout=3.5A"条件  

TI 是否有任何器件可支持此条件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    LM3409HV 可在75伏输入电压下运行、但我不建议这样做。 输入电压上的绝对最大值为76V、设计中没有裕量。 TPS92640/641可运行至85V 输入、从而提供一定的裕度。 您还可以查看 LM3444/45、它具有可设计为数百伏的低侧 N-FET。 如果有问题、LED 堆栈将不会以 LM3444/45的 GND 为基准。

    此致、