This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:如果设计中没有 ACFET 和 RBFET、如何连接 CMSRC 和 ACDRV?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747069/bq24773-how-to-connect-cmsrc-and-acdrv-if-there-is-no-acfet-and-rbfet-in-design

器件型号:BQ24773

您好!

如果在没有 ACFET 和 RBFET 的情况下进行设计、CMSRC 被连接至 GND、ACDRV 保持悬空?

谢谢!

Rgds、
Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、

    我建议使用一个500KOhm 电阻器将 CMSRC 接至 ACDRV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就这些? 无需将 CMSRC 连接到 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应将 CMSRC 连接到 GND。 如果要将 CMSRC 连接到引脚、则将其连接到 ACP 并使 ACDRV 悬空。