This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:器件 TPS259241是否可以并联以实现8A 电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746663/tps25924-whether-the-device-tps259241-can-be-in-parallel-to-get-8a

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TPS25982

大家好、

您能否帮助检查器件 TPS259241是否可以并联以获得8A 电流?

如果没有、您能否推荐满足8A 要求的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Frank Xiao、

    如果您有任何疑问、请查看 TPS25982并告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    请帮您检查 TPS25982 RTM 计划? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Frank Xiao、

    已通过电子邮件发送给您。

    此致、
    Rakesh