This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003

Guru**** 2499595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731512/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003

您好!

我尝试将 BQ51003与理想的发送器结合使用、理想的发送器将在10MHz 频率下传输1W-2W 的功率、以此作为概念验证。

我将谐振回路修改为、例如使用1.5uH、并在 AC1和 AC2之间并联一个162pF 电容器。 以在~10MHz 时提供谐振。

我只想了解5V VOUT 是否可在100mA 负载下使用、以及是否具有正确的 RILM 设置。

BQ51003是否会向我展示理想 TX 的预期行为? 目前、我不想使用 Rx 和 Tx 之间的通信。

感谢您的快速响应//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这是不可能的、频率过高、需要与 TX 进行通信。
    BQ51003是基于 Qi 的设计、需要与 TX 进行通信以设置工作点。 如果 TX 不响应 RX 命令、则功率传输将停止。 此外、整流器电桥(AC1/AC2至 RECT)设计用于100kHz 至200kHz 范围内的运行、在10MHz 频率下尚未进行评估、但很可能会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。 如果我使用10MHz 的理想透射器(射频功率放大器)、则电源传输如何在 Rx 侧停止?

    因此,您不相信整流器将以10MHz 运行?

    我的兴趣是查看我是否能够在10MHz 的 VOUT 上拉出70mA 的电流。 您是否能够推荐 TI 的另一个可供我使用的器件?

    此致

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abdullah
    我对整流器部分将以10MHz 的频率工作存在严重怀疑。
    最佳方法可能是从分立器件构建整流器、并使用现成的 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    好的、我想的一种方法是、如果我使用单独的整流器、 然后将整流电压节点从整流器连接到 bg51003上的 RECT 引脚、   一旦 RECT 电压 大于 3V、即高于 BG51003的 UVLO 电平、我是否能够在 bg51003上获得 VOUT。

    我正在尝试避免使用 多个组件时出现任何低效率。 因此、如果我自己的整流器可在 10MHz 下工作、如果我可以 连接 到 bg51003上的 RECT 引脚、并且使其工作将是最好的。

    感谢您的确认

    此致

    Abdullah   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这不是很好、外部整流器为 BQ51003供电。 您将仅在003中使用 LDO、现成的 LDO 将是更好的解决方案。
    此外、您还可以将直流电馈入 AC1和 AC2、这优于尝试为 RECT 引脚供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    那么、我能否将整流器+ve 电压直接馈送到 AC1、将负电压(接地)馈送到 BG51003的 AC2引脚? 我知道我仅使用51003中的 LDO。 这为我提供了一个恒定的5V 输出、这正是我想要的。 此致 Abdulalh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以将整流器输出馈送到 AC1/AC2、电桥将消除极性。 但是、您还有另一个与 TX 进行通信的问题、除非 TX 按照 RX 的命令进行操作、否则 LDO 将不会开启。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我想只要进入51003的整流器电压大于3V,LDO 输出就应该打开..有了来自射频功率放大器的恒定 Tx,我将使用?

    此致
    Abdullah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使 EN1和 EN2保持低电平、因此对于理想的 Tx 射频功率放大器、如果 RECT 高于3V、LDO 将不会打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX 将开始与高于 UVLO 的 TX 通信、但输出电压不会立即开启。 RX 需要将 TX 的工作电压调整为7V、以便 RX 打开 LDO、请参阅数据表中的图35和36。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我将整流器输出连接到51003的 RECT 引脚,并使用 Rx 电源,如果我可以确保 RECT 引脚大于7V,那么 LDO 应正确接通? 无论事实如何、Rx 更改 Tx、或者我手动将射频功率放大器设置为始终高于7V ...我在这一假设中是否正确。

    感谢您的反馈 Bill
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、但没有
    7V 将启动、无负载条件。
    如果负载增加、电压需要下降、RX 将命令 TX 降低电压、RECT 时的电压范围为7V 至5V。
    当 TX 不响应时、RX 将关闭输出并重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我期望的负载电流增加最大为0mA 至25mA、因此在这种情况下、我可以通过使用射频放大器手动调整 RECT、这样在负载条件下、 我在射频放大器上看到5V 电压...所以如果这样做,LDO 将被启用..

    谢谢、此致