This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:Vrch 操作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747493/bq24250-vrch-operation

器件型号:BQ24250

此时 VBATREG = 4.3V。 如果我们将器件插入电池电压为~4.2V 的外部电源(USB)中、BQ24250会在读取寄存器1时指示"充电完成"、并且充电周期不会开始。

 

这是因为电池电压高于 VBATREG - VRCH 吗? (70最小值- 160mV 最大值)电池电量耗尽时不会发生这种情况。

 

如果是这种情况、我们是否有办法覆盖此情况并启动充电周期、以便电池充电至 VBATREG  (4.3V)?  我们观察到、如果我们先将寄存器#2的 B1切换为高电平、然后切换为低电平(禁用充电、然后启用充电)、则充电周期将开始。  是否需要此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我刚刚在工作台上尝试过这种方法、我看到在适配器重新插入时 VBATREG=4.3V 和 VBAT=4.28V 的情况下充电重启。 您是否可以让您的客户绘制一个示波器图、从 VIN 触发、显示 VBAT、TS 和 IBAT?