请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 此时 VBATREG = 4.3V。 如果我们将器件插入电池电压为~4.2V 的外部电源(USB)中、BQ24250会在读取寄存器1时指示"充电完成"、并且充电周期不会开始。
这是因为电池电压高于 VBATREG - VRCH 吗? (70最小值- 160mV 最大值)电池电量耗尽时不会发生这种情况。
如果是这种情况、我们是否有办法覆盖此情况并启动充电周期、以便电池充电至 VBATREG (4.3V)? 我们观察到、如果我们先将寄存器#2的 B1切换为高电平、然后切换为低电平(禁用充电、然后启用充电)、则充电周期将开始。 是否需要此行为?