This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040再充电

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747304/bq24040-bq24040-recharge

器件型号:BQ24040

你(们)好,先生

现在我有一个问题。 我使用 BQ24040设置 JEITA 标准4.06v 充电电压。 根据规范、充电电压应为105mV。

但实际上、我在电池电压降至3.8v 后开始充电、但此时充电电流仅为5mA、需要电池电压降至3.6V 才能开始快速充电500mA。

抱歉、如果我的电池电压仅下降200mV、那么充电电流很小、这种现象是正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已经在 EVM 的实验中检查过这一点、但没有发现问题。 充电将在4.06V 终止、再充电将在3.06V 开始。
    在测试设置上需要检查的几件事:
    1) 连接到电池、电流表分流器中的电阻会增加测量误差。
    2) 接地回线中可能存在的电阻
    3) 如果您使用电池仿真器、电池端子上的大电容器(100uF)将有所帮助。 这更好地模拟电池。