This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:Cvcc 和 Riadj 的接地连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747220/lm3414-ground-connection-for-cvcc-and-riadj

器件型号:LM3414

我在 LM3414数据表和评估板中看到、Cvcc 和 Riadj 的接地引脚连接到顶层接地层。  这是出于任何特定原因要求还是建议使用?  还是布局的 Fluke?  我可以理解直接 GND 连接到 Cin 的优势、而不是通过过孔连接、但这两个组件可能并不真正需要这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这不是必需的、但应遵循良好的布局实践。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin。  我想这就是问题-如果这些信号是高电流、高频率或敏感信号、那么良好的布局做法是将其连接到顶层接地层。  这些信号不属于该类别吗?  如果我使用过孔、它仍然是一条短迹线、直接进入底层接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没关系。  Vcc 电容器为 MOSFET 提供栅极驱动、因此有来自 MOSFET 的电流脉冲、但它不是关键信号。  Riadj、如果您有接地平面、我可以通过过孔接地、即使是小迹线也不会损坏该信号。  就像所有布局一样、即使没有必要、您也会尽力实现最佳效果。

    此致、