This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:PWM 调光应用手册

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, TPS92075, LM3445EVM-695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728341/lm3445-application-note-for-pwm-dimming

器件型号:LM3445
主题中讨论的其他器件: TPS92075

您好!

我们收到了客户关于 LM3445的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有关于 PWM 调光的应用手册? 他们希望确保如何使用 LM3445设计 PWM 调光电路。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    他们计划如何将 LM3445用作谷底填充降压转换器、非隔离式、反激式转换器? 他们计划使用哪种拓扑? 输出功率是多少? 输入电压范围是多少? 输出电压/电流是多少? 是否有功率因数要求? EMI?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的答复。 其状况低于。

    VIN=AC100V
    VLED=37V
    ILEed = 150mA
    拓扑=非隔离式降压
    调光= Triac 调光器和 PWM 调光器

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    有两种可用的设计:LM3445EVM-695和 AN-2061。  EVM 是谷底填充。  您是否知道他们会对其设计感兴趣的是哪一个?  请注意、5.55瓦的功耗较低、如果不保持三端双向可控硅开关元件的保持电流、则与三端双向可控硅开关元件的兼容性会变得很困难。  另一个部分是 TPS92075、它是一款降压转换器、用于具有功率因数校正功能的三端双向可控硅开关元件调光。

    添加了谷底填充板、以便在谷底填充电容器向 LED 提供电流时保持电流不变。  由于数据表是在电路板设计之前完成的、因此数据表中没有针对此进行计算。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 当它们将 PWM 脉冲输入 DIM 引脚时、它们能否直接输入脉冲? 如果需要外部电路、您能否提供解决方案?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    为了驱动 DIM 引脚、FLTR1需要被拉至4.9V (典型值)以上、这会导致斜坡发生器变为三态、从而禁用 DIM 解码器。  这允许 DIM 引脚接受 PWM 信号。

    数据表从第17页的7.3.14开始在主/从部分中显示了这是如何工作的、第13页的第7.3.9节中提供了更多说明。

    PWM 需要反相、100%高电平是低输出、0%占空比 PWM 是最大输出电流。  对于最坏情况容差、阈值为0.9V 和3.15V。

    BR、