This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:TPS2543 (插入 USB 充电端口上的键盘、然后插入适配器、键盘指示灯将亮起片刻。)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746966/tps2543-tps2543-plug-in-the-keyboard-on-the-usb-charge-port-then-insert-the-adapter-and-the-keyboard-light-will-turn-on-for-a-moment

器件型号:TPS2543

尊敬的所有人:

在最近的项目中、我遇到了使用 TPS2543的问题。

问题描述:

插入 USB 充电端口上的键盘、然后插入适配器、键盘指示灯将亮起片刻。

我们测量了故障波形、没有发现任何其他异常。 可以推断 IC 是否会初始化内部的器件。

请给我们评论一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您所示的图、电源协商正确且枚举了总线、然后控制器在 JK 模式下未正确保持总线。 这会导致 TPS2543重新协商电源总线、然后函数器件重新枚举、然后继续工作。

    这看起来 TPS2543的性能符合预期。