This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:技术参考手册更新?

Guru**** 2499785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730763/bq27750-technical-reference-manual-update

器件型号:BQ27750

您好!

我发现 bq27XXX 系列中的其他 TRM 明确描述了是否需要工厂校准。 bq27546-G1需要校准(附录 A)、bq27542-G1不需要但可以校准(第14.1节)、bq27426-G1不需要且无法校准(第7.4.5.2节)等

我在 bq27750 TRM 中未找到此信息、该特定的监测计是否需要针对电压、电流和/或温度进行工厂校准?

谢谢、

Andrew Elgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27750具有自动校准功能、如果大约5s 内没有通信活动、电压、电流和温度将自动校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道自动 CC 失调电压校准、但电压、电流和温度的自动校准是我的新闻。 如果我对您的索赔进行了正确跟踪、这意味着校准不当的电量监测计可以自行校正、尽管其自身的读数不正确、仅供参考。 为了测试这一点、我调整了电池增益参数、以便电压读数比实际电池电压低10mV。 我从 EV2400断开电池组大约5分钟、当我重新连接电池组时、电压读数误差仍然为10mV、电池增益参数未更改。 (CC 偏移 DID、如预期)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    电量监测计不会针对校准或测量类型错误进行调整。 您将需要使用 bqStudio 的电压校准插件校准电压、以消除误差。

    在正确校准电压、电流和温度测量的情况下、电量监测计将进行 OCV 测量、以"校准" SOC 误差和库仑计数漂移误差、从而实现监测精度。

    在 V、I、T 测量方面、电量监测计仅依赖于您所述的偏移。