主题中讨论的其他器件:UCD3138
你好
我测试了贵公司的 UCD3138全桥硬开关开发板、并根据您的开发板设计了200W 开关电源原型。
我测试了您的开发板和原型的输入阶跃波形。 下图是我们原型的输入阶跃波形。
如上图所示、当输入电压从20V 跃升至30V 时、输出电压将上升至2.5V、恢复时间接近500us。
下图更改了时间线并展开了波形。
发现 UCD3138的占空比 D 在输入电压转换的50us 内保持恒定、并且不会随着输入电压的增加而降低。
50us 后、占空比 D 逐渐减小、输出电压逐渐返回到目标值。
我再次测试了您的开发板、负载跳转约为500mV、恢复时间更短。
我对此非常困惑。
原型的开关频率为200kHz、这是每5us 更新一次的占空比。 该原型仅使用输出电压反馈控制、不包含输入电压的前馈控制。
我怀疑您的开发板应启用输入电压前馈功能、因此对输入电压的响应将会更快。
不过,我仍然很困惑。
虽然我没有启用输入电压前馈、只使用输出电压反馈控制、但为什么在输入转换延迟为50us 后进行反馈调整?
原型的开关周期为5us、即有10个周期的延迟。
本手册将 UCD3138的 PID 链路介绍为模拟电路。 初始配置完成后、可以独立运行。
为什么仅启用输出电压反馈控制的 PID 链路延迟50us? 而不是实时控制、也就是说、在开关周期为5us 后、开始调节?
UCD3138为了调整输入阶跃、是否需要启用电压前馈功能、否则无法快速控制?
谢谢你
ZJYL