This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:RT 电阻器为10M Ω、以获得较大的死区时间、是否存在任何风险?

Guru**** 2499365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731593/lm5106-rt-resistor-is-10m-ohm-to-get-large-deadtime-is-there-any-risk

器件型号:LM5106

您好!

LM5106用于客户的应用。 客户需要大量的死区时间。

现在、RT 电阻器为10M Ω、死区时间约为50us。 根据测试结果、此电路正常工作、可满足客户的要求。

但 在下图中、10M 欧姆超出范围。

客户想知道: RT 电阻器为10M Ω、以获得较大的死区时间、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您为客户提供 LM5106支持。 我是为 LM5106提供支持的应用工程师、将回答您的问题。
    我看到您参考的数据表曲线仅显示高达150k 欧姆 RDT 电阻的数据、参数表中包含100k 欧姆的测试条件。 当电阻较高时、如10M、RDT 引脚将在计时器电路中为电流镜提供非常低的编程电流。 在 IC 引脚旁边放置 RDT 时应格外小心、在 PCB 布局上应避免靠近 RDT 引脚或 RDT 电阻器的任何开关信号布线。
    对于较大的程序时间值、死区时间的容差也不清楚。
    您能否评论一下 LM5106是否在驱动开关节点上具有高 dV/dt 的功率器件? 或应用电路是什么样子的?

    此致
    Richard Herring