This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:我们是否可以使用 BQ28z610作为直接替代产品?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747288/bq78z100-can-we-use-bq28z610-as-a-drop-in-replacement

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

你(们)好。

  我们在2节电池组中使用 BQ78Z100。 但是、零件交货周期很长、无法满足我们的构建计划。

 我们正在寻找替代方案、使用 BQ28z610作为替代产品。

 BQ28610是否可以 直接替代以下应用?

单节电池:  标称值为3.8V、2980mAh

电池配置: 2节串联锂离子电池(2S1P)

标称电压(2S1p):7.6V

保护:与 BQ78z100相同

通信:I2C 400kHz

需要身份验证:SHA-1

生产软件:Battery Management Studio

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。 该芯片是兼容的、但与 bq28z610相比、它中的某些 FW 功能有所不同。 请使用 TRM 和 DS 进行比较。