This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:使用4引脚接头上的 VCC 引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730998/ev2400-using-the-vcc-pins-on-4-pin-header

器件型号:EV2400

大家好、

我想使用  J3接头的 VOD.2引脚、以便为通过 J3接头连接的 I2C 接口器件提供电压。 问题是、WOD.2引脚上没有电压。 通过在原理图上进行跟踪、可以发现该输出是 U12控制器的输出、U12是 EV2400 MCU 使用信号 WOD.2EN 的驱动器。 数据表中指出、这些引脚可供将来使用。 使用0.18固件时是否有任何真正的方法可以转动 VOD.2EN? 可能有更新的版本? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此时、用户无法对 GPIO 引脚进行编程、从而在 WOD.2EN/P7.7引脚上启用高电平。

    此致、

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。 几个问题:
    -是否有任何添加此功能的计划被长期遗忘?
    -如果不是,是否可以共享项目文件以便用户能够自己添加此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有添加此功能的计划。 禁用某些 LDO 的原因只是因为当前固件不要求所有 LDO 都打开。 不可以、很遗憾、我们没有授权允许外部访问这些设计文件。

    此致、

    Nabil