This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:符合 TPS2373 .bt 标准的问题

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747295/tps2373-tps2373-bt-compliant-question

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS23880

尊敬的 Thomas:

客户关于客户 TPS237EVM 测试的其他问题。

  1. IEEE 802.3bt 标准将于19年第1季度公布、我们如何验证 TPS2373是否符合 IEEE 802.3bt 标准? 我们是否还使用非标准 PSE 进行验证?

  2. 客户使用 Planet (PoE-171A-95)和 TI TPS237 EVB 进行测试时、消息指示为非标准、但仍支持60W 负载。 它们测量检测/分类/标记电压、并获得与以下相同的波形、

    标准 PSE 和非标准 PSE 之间有何不同、是否存在兼容性问题的潜在风险? 谢谢。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    TI 在 IEEE 802.3bt 标准委员会担任评论编辑职位(TI 是唯一在委员会中占据领导地位的半导体成员)、并非常积极地参与创建以太网联盟第2代测试套件。 我们熟悉标准中的每个词、并设计了我们的 IC、以便在合规性测试套件正式发布后获得通过测试的最大机会。 我将在离线状态下向您发送演示文稿、其中概述/说明了我们对合规性的信心。 我们不担心 TPS2373和 TPS2372在发布后通过测试套件。

    正如前面所分享的视频所示、我们还测试并记录了 PD (TPS2373和 TPS2372)如何与当今市场上最常见的不合规 PSE (UPoE、PoE++、PoH)互操作、反之亦然(连接到相同的不合规、常用 PD 时、TPS23880将会如何操作)。

    尽管如此、我们当然尚未使用现有的每个非标准 PSE 测试我们的 PD ...作为新的 PSE ...不符合标准且也不是 UPoE、PoE++或 PoH 的 PSE ...可以每天发布! 这就是行业需要尽快测试套件的原因。

    他们真正关心的是他们是否希望我们评论是否可以使用地球上的(PoE-171A-95) PSE 功率注入器(planetechusa.com/.../ )? 如果是这种情况、我们唯一可以通过单独测试进行自信地评论的方法。 通过查看他们的网页、他们声称 IEEE 802.3bt 就绪、可达到额定功率(95W)。 如果客户愿意向我们发送他们的其中一个模块进行测试、我们可以这样做。 让我们通过 TI 电子邮件离线继续本次讨论。

    感谢您的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie,有关此主题的另一篇好文章,请访问: e2e.ti.com/.../2760330