This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:电荷泵引脚和禁用看门狗复位

Guru**** 2499595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731533/tps65381a-q1-charge-pump-pins-and-disabling-reset-from-watchdog

器件型号:TPS65381A-Q1

Hola que tal。

Tengo un par de preguntas acerca del comportamiento de este ic en algunos modos de falla:

1、EN LA HOJA DE DATOS Se recienda colocar un 电容(>=100nF)、entre VCP y VBATP、

A.¿pasa con el PMIC si este falla en corto?

b.¿pasa con el PMIC si este falla en abiterto?

2.在 CP1 y CP2中输入的 en la hoja de datos se recienda colocar un 电容器(>=10nF)、

A.¿pasa con el PMIC si este falla en corto?

b.¿pasa con el PMIC si este falla en abiterto?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Diego、

    他 publicación ó n al experto en dispositivos,sin bulse,é l no habla español ó n。 ¿Puedes traducir la publicación al ingl é s?

    您好、Diego、

    我已将此帖子分配给设备专家、但他不会说西班牙语。 您是否能够将帖子翻译成英语?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。

    我对该 IC 在某些故障模式下的行为有一些疑问:

    在数据表中、建议在 VCP 和 VBATP 之间放置一个电容器(>= 100nF)、

    a.如果 PMIC 短路、会发生什么情况?

    b.如果 PMIC 公开失效、会发生什么情况?

    2.在数据表中、建议在 CP1和 CP2之间放置一个电容器(>= 10nF)、

    a.如果 PMIC 短路、会发生什么情况?

    b.如果 PMIC 公开失效、会发生什么情况?


    添加:
    3.如果 RSTEXT 引脚的电容器公开失败、PMIC 会怎样?
    4.如果需要、是否可以禁用看门狗功能以防止 MCU 复位(由于 NRES 引脚)并防止 PMIC 进入复位状态?


    Diego Rocha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    除了数据表、您还可以参阅设计检查列表、该列表有助于了解哪些引脚需要哪些无源器件才能正常工作。 此设计检查清单和其他应用手册位于 :www.ti.com/.../technicaldocuments

    A1)不建议将电荷泵的电容器放置在 VCP (电荷泵)和 VBATP 之间、以获取器件 FET 的过驱。
    A1A 和 A1b)有关所有详细信息、请参阅器件安全分析报告(SAR)中包含的引脚 FMA、简单地说、如果没有电荷泵电容器、器件将无法工作、因为电荷泵将无法提供所需的过驱电压。
    要申请 SAR (NDA 下)、请单击:更多信息提供功能安全文档。 www.ti.com/.../TPS65381A-Q1产品文件夹上的"立即申请"按钮


    A2)不建议将电荷泵的电容器放置在 CP1 (电荷泵1)和 CP2 (电荷泵2)之间、以获得器件 FET 的过驱。
    A2A 和 A2b)有关所有详细信息、请参阅器件安全分析报告(SAR)中包含的引脚 FMA、简单地说、如果没有电荷泵电容器、器件将无法工作、因为电荷泵将无法提供所需的过驱电压。

    A3)有关所有详细信息、请参阅器件安全分析报告(SAR)中包含的引脚 FMA。 简单地说、如果该引脚上没有接地电阻、器件将无限期地保持复位状态、并且不会继续加电或复位至 DIAGNOST 状态转换。

    A4)默认情况下、上电初始化时禁用看门狗功能的复位。 MCU 软件必须与 TPS 器件中的看门狗同步并递减 WD_FAIL_CNT、然后使用 WD_RST_EN 位启用来自看门狗的复位事件。 如果 MCU 在上电时未采取任何操作、则看门狗计数器自由运行、WD_FAIL_CNT 将递增、但不会发生复位状态转换。 请注意、在 WD_FAIL_CNT < 5之前、ENDRV SAFING 输出不能变为低电平。

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Scott Monroe。
    我已经在 www.ti.com/.../technicaldocuments 中查看了所有文档

    我已申请安全文档。

    正确的做法是、电荷泵需要这些电容器(这是我的错误:我的意思是这些电容器的值是一个推荐值)。在您的回答中、我清楚地说明了每一点、即使如此、我希望获得安全文档以查看有关它的更多详细信息。