This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:SS 电容器是否会导致峰值和输出误差?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS62088, TPS63036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729625/tps568215-ss-capacitor-causing-peaking-and-output-error

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS63036

您好!

我的客户有一个系统、其中:

12V ->电子保险丝-> TPS568215 -> 5V。

该器件处于 FCCM、400kHz 模式、SS 引脚上有一个0.047uF 电容器。

他们注意到、当该电容器打开时、器件启动时会出现过冲:

但是、当移除 SS 电容器时、输出如下所示:

与 SS 电容器和发生的峰值是否存在相关性? 负载为 TPS63036和 TPS62088、在 TPS568215正确上电后对其进行电源定序。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、ss 电容器器件型号是多少?
    2.您能帮助测试0.047uF 情况下 SW 引脚和 Vout 的波形吗?
    3.如何断开负载 TPS63036和 TPS62088?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         这个电容器上有几个选项。 我需要联系 CM 以了解他们在电路板上使用的确切电容器。

    这是其中一个选项、

      KEMET、P/N:C0603C473K5RAC

    2.     已连接波形。

    3、     没有、两个下游稳压器与之连接。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在0.047uF 情况下、您能帮助测试将 SW 引脚和 Vout 与1ms/div 范围放在一起的波形吗?
    2.您的负载条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于移除0.047uF 电容器已解决了该问题、工程师不想再讨论此问题。

    但是、您能否向我们提供一些理论、说明为何延迟更长会导致这种峰化?  

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用0.047uF 时、我们的 EVM 没有问题。 我必须检查您的波形、看看根本原因是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie:
    我的一侧有一个怀疑是您的5V 负载有一些负载瞬态,或者在这个时间段内发生 IO 或 Vo 变化的其他地方。 但是、当 Vo 构建得足够快时、条件将发生变化、以便在移除 SS 电容器时我们不会看到任何 Vo 瞬态。
    如果您更改为0.068uF、结果如何?在 Vo 启动生成后、是否会同时发生?
    如果您能够以1ms/div 的频率提供包括 SW、电感器电流和 Vo 在内的整个波形、我们或许可以帮助您确定问题。

    谢谢