This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:闪烁电路问题

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747102/bq76930-blancing-circuit-issue

器件型号:BQ76930

您好!

  我们的电池平衡器面临着一个问题。 电池平衡对于除一个电池之外的所有电池都非常完美。

 第4节电池(VC5b 至 VC6)永远不会平衡。 通过测量、我们可以看到外部平衡 FET 不能由 bq 控制。 我们假设电路设计中存在误差。

接下来、您可以看到我们的电池平衡电路。 如果我对、由于 FET 的栅极未通过容量连接到 VC6、因此无法平衡电池4。 (VC5b 至 VC6)在"十大设计注意事项"中、我不明白为什么平衡 FET 以这种方式连接。   根据 TI、这应该起作用。  我也在有关 bq76930的其他文档中看到过这一点。  但是、当查看论坛中提供的其他原理图时、它们连接的 FET 与我们的连接方式不同。

我对这种做法是正确的吗? 如果用户可以查看我们的电路、我会非常感谢。 提前感谢!

这是我们的平衡电路 。  我还添加了"十大设计注意事项"中的远程信息处理图片。

提前感谢,致以最诚挚的问候:)

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像我的照片上载不正确。

    这是电路:

    以下是"十大设计注意事项"的一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    我认为您的电路看起来是正确的、我看不到它不平衡的原因。 在平衡期间、VC5B 和 VC6应拉在一起、从而导通 FET。 确保没有漏电、尤其是 C12和 D3。 还要确保值正确、尤其是对于 R11和 R19。 当然、检查焊接连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我一直非常感谢您的回答:)

    感谢您快速回复。 我将检查您的建议、并衡量 vc6是否被拉至 vc5b。  bq 可能存在内部问题。 (下一次我将在询问 hhe 之前执行此操作)

    我将在我们完成一些测量后立即报告。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    很高兴这些建议对您有所帮助。 请记住、VC5b 必须升高、VC6必须降低到中点、以便有足够的栅极电压来开启 Q6。 如果 VC6下拉至 VC5b、它们将一起工作、但平衡将无效、因为 Q6将不会打开。 值错误、组件损坏或高电阻焊点可能会导致这种情况。