This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:驱动40mA LED 灯串

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731841/lm3630a-driving-40ma-led-string

器件型号:LM3630A

您好!  

在 LED1和 LED2引脚都连接到 LED 灯串的情况下、是否可以驱动40mA 单个 LED 灯串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、
    当然、可以通过将两个电流阱连接在一起来驱动更多电流。 BTW、您的输入电压、输出电压和电感值是多少? 请参阅数据表以确保所有参数都正常。
    此致
    肖恩