This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:波特图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731568/tps65911-bode-plots

器件型号:TPS65911

您好!

我们收到了客户关于 TPS65911的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有 VDDctrl、VDDx 和 VIO 的波特图数据?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    数据表中通常不包含波特图。 应用手册中有时会提供波特图、但通常不会为具有内部补偿的器件提供波特图。 大多数 PMIC 都是内部补偿的、设计用于与窄范围的电感器配合使用、该器件的设计人员确定其补偿是稳定的。

    我还将此问题分配给了 TPS65911器件的专家、专家可能会提供后续答案。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我们没有可用的波特图。 正如 Brian 所说、该器件采用内部补偿、具有指定的电感和电容范围。 因此、该器件在该范围内经过了稳定性测试。 您还可以在数据表的应用曲线部分参考负载瞬态响应波形:
    www.ti.com/.../application-curves-x1228

    您可以看到输出电压响应中没有振荡、因此相位裕度高于45度。

    此致、
    Karl