This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:备选器件建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61165, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731123/lm3410-suggestion-for-alternate-device

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS61165TPS61169

我目前正在使用 LM3410XSD (WSON | 6引脚)来驱动控制器上显示屏的背光。 遗憾的是、显示屏将更改为60mA 时需要26V 标称电压的显示屏。 LM3410的最大输出电压为24V。  是否有兼容封装的 LED 驱动器可代替 LM3410、以便不必更改 PCB?  要求如下:  

  • 封装与 LM3410XSD 相似
  • 输入电压:3.3V
  • 输出电压:最大30V
  • 电流:最大60mA

TPS61165似乎是最接近的匹配器件、但该器件似乎无法在3.3V 输入时支持30V 输出-对吧? 如果是、是否还有其他选项需要考虑?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    TPS61165实际上可支持3.3V 输入电压和30V 输出电压、60mA。 但该封装与 LM3410不兼容。 我已经检查了所有单通道 LED 驱动器、TPS61169与 LM3410非常相似、两个都有5个引脚、但 TPS61169的尺寸比 LM3410小。

    最好的平地机
    肖恩