This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:它们是否可用于下载设计文件?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM, BQ76940EVM, TIDA-00255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747355/bq76920evm-are-they-available-to-download-the-design-files

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76940EVMTIDA-00255

您好!

我正在使用 BQ76920设计 PCB 的布局。 为此、我将遵循 BQ76920EVM 的设计。 用户指南(SLVU924D)中提供了布局屏幕截图、但可见性不是很好。 BQ76920EVM 是否提供了 CAD 设计文件? 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 FrancMartin:
    不幸的是,没有。 bq76940EVM 作为 TIDA-00255提供、但引脚排列和布局不同。 这是原理图的良好起点、bq76920符号可在 http://webench.ti.com/cad 上找到、但对于布局参考、它可能对您的任务没有帮助。 对于器件的布局、不应有任何过于关键的内容。 EVM 布局针对许多测试点进行了扩展、当您为应用缩小电路时、可能需要注意串扰或耦合。 警报可能会引起额外的注意。 使用您拥有的任何工具或技术。