This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:用于电压监控的抗混叠滤波器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742967/ucd90320-anti-aliasing-filter-for-voltage-monitoring

器件型号:UCD90320

您好,该器件及其处理器(UDC90120)没有提到任何抗混叠滤波器,用于在芯片内部构建或外部所需的电压测量。 受监控的电压会因开关模式电源而产生5-10 %的噪声,采用此类滤波器的原理是什么?

但是、如果实施了该滤波器的特征(截止频率、 阶数、相移、通带 纹波)

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有许多因素会影响 ADC 精度
    •由于 V33A 纹波、基准电压不精确
    •MON 引脚上的噪声
    •接地噪声
    •分压电阻器精度
    •配置中的比例不正确
    •由于存在泄漏电流、因此 MON 引脚具有高输入阻抗。


    我们建议使用100nF 去耦电容来过滤鼻子、接地路径中不应存在用于测量电压的大电流。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    我要求在 ADC 输入端使用抗混叠滤波器进行电压监控,因为监控的电压可能会有很大的噪声(因为它可能来自开关模式 PSU)。 我在这些输入上没有找到任何电容器的参考?

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,有人能帮忙吗? 尝试直接访问 TI FAE、但迄今未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    很抱歉耽误你的回答。 支持该部件的工程师已不在办公室。
    通常、ADC 的输入滤波器具有非常小的 RC 常数。
    是否可以按照 Yihe 的建议添加外部100nF 去耦电容器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的更新。

    可以添加去耦、但我认为它与 ADC 输入的混叠噪声无关。 我想您谈论的是 ADC 内部的采样电容器。 此类滤波器的3dB BW 可能非常高、因此不会滤除混叠噪声。 那么、我们如何处理该器件中的混叠噪声呢?

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    在您的第一篇帖子中、您说受监控的电压将有5-10 %的噪声。 这是外部噪声、可通过去耦电容器或 RC 滤波器等外部滤波器进行滤波。

    关于器件内部的混叠噪声、您是否已经进行了一些测试并注意到内部混叠噪声导致的测量误差?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    是的、我现在看到了滤波器的位置。 即使在设计非常好的 PDN 系统中、如果我们提供复杂的 SoC 或 FPGA、我们也会看到由于纹波或瞬态负载而产生的噪声。 完全同意我们可以继续增加滤波器、尽量减少滤波器的数量、但它仍在一定程度上存在、并应在采样时混叠。

    没有,我没有对该设备进行任何测试,只是想它作为电压和功率监控器的性能如何。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清、我们尝试得到任何答案关于 ADC 中混叠噪声的看法是什么、芯片中是否有任何东西可以过滤掉它、 如果不是、为何不请求在 ADC 输入端添加额外滤波、如简单的1极 RC 滤波器? (我可以添加它、但 TI 似乎不认为这是一个问题-为什么?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebatian、

    假设您要监控的电源电压经过良好调节、没有过多的噪声。 10%的纹波和噪声对于正确的设计来说太大。 考虑许多最大电源电压为5.5V 且由5V 电源供电的 CMOS 运算放大器。 如果纹波和噪声为10%、则会失去所有安全裕度、并且电源电压容差不会有任何余量。 通常的5V 电源可具有5%的容差。 因此、纹波和噪声应远低于5%。

    此外、此应用不是模拟信号链、您对频域感兴趣、并且您具有想要抑制和防止折返到信号频带的信号带外噪声。 在这里、时域是相关的。 您在特定的时刻获取样本、就这样。 每个 ADC 通道上的 ADC 转换速率为1MSPS。 这足够快、可以防止任何额外的误差。 因此、无需复杂的抗混叠滤波器。 如果您的电源有噪声、请添加推荐的100nF 电容器。 但就这样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢,非常同意,这也是我的观点,我相信采样频率周围的噪音太小,所以积累的伪像会影响测量信号。 很抱歉、您要按此评论、但需要单独确认我是正确的。