This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:电感器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233-1, TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731786/tps65233-1-inductor

器件型号:TPS65233-1
主题中讨论的其他器件: TPS65233

你(们)好,先生  

如果新项目使用 TPS65233-1,是否可以将22uH (TPS65233参考设计使用)用于 TPS65233-1?

或者我需要遵循数据表中的10uH~4.7uH?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于22uH 或4.7uH 电感器、它应该是良好的。

    此致、

    Sam