This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD15380F3:阈值电压指定为2.5uA ID

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731522/csd15380f3-threshold-voltage-is-specified-at-2-5ua-ids

器件型号:CSD15380F3

在 DS 的第3页上、Vgs 阈值的规格为 Id=2.5uA。  看起来大多数 femtoFET 的规格都是 IDs=250uA。  为什么这个 FET 规格 Vgs 、ID = 2个数量级低?  

此外、该 FET 是否长期可用、至少几年?   或者、是否有其他器件型号 更适合长期使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准、

    感谢您的检查,是的,在阈值规格中,IDs 规格是2.5uA,而不是250uA,这是正确的。
    其原因是器件的工作区域非常小、我们这样做是为了提供一个极低的电荷和低泄漏器件。
    由于此器件的有效区域如此小、因此出于电流密度的原因、我们需要缩放阈值中的 ID 编号。

    此器件没有停产的计划、并且完全希望提供此器件多年。