This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE PD 设计支持 Pos/Neg 输出轨

Guru**** 1820320 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7355, PMP9175, TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727161/tps23754-poe-pd-design-support-pos-neg-output-rail

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP7355PMP9175TPS23753A

大家好、

我们是否有 PoE PD 参考设计可支持 Pos/Neg 输出电源轨?

以下是客户的要求。

  1. 仅 PD
  2. ±12V * 2:+12V / 0.8A、-12V/0.25A
  3. 5.5V/1.5A
  4. 5V/1.5A
  5. 2类

谢谢

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    客户想要具有4个输出的单个设计、还是需要单个+/- 12V 设计和两个独立的5V 和1.5V 设计?
    PD 要求是否仅适用于所有输出组合? 我可以看到 PMP7355非常适合、但它具有集成的 PWM 控制器。

     我可以更好地帮助您了解这些要求。

    一些初步意见:
    据我所知、我们没有现成的+/-12V PoE 参考设计、但我可以推荐一些可以修改的接近方案。
    - 5.5V 和5V 设计将能够满足2类(PD 时为6.5W)要求。
    -+/- 12V 设计需要至少为3类(PD 上为13W)。


    此致、
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的评论、请推荐最接近的参考、我们可以建议客户修改、
    此致
    Eddie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    以下是我对5.5V/1.5A 和5V/1.5A 的建议:
    -用于降低成本(5V/2A)的 PMP7355
    -用于实现更高效率(5V/2.3A)的 PMP9175
    -每个设计都可以修改以适应5.5V 输出。
    -这两种设计都使用集成了 PD+PWM 控制器的 TPS23753A。 如果您想使用独立于 PWM 控制器的 PD 进行较旧的 PoE 设计、请告诉我。

    我正在与我的同事一起检查+/-12V 设计。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    您能否确认这些是否是4个单独的转换器设计要求? 还是单个电路板的电压轨? 我提出这一要求的原因是、它可以是13W 设计、也可以是>35W 设计、这意味着我们会推荐完全不同的 PD 控制器。 请确认、或者显示电源/电压轨的客户系统方框图将有所帮助。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    自我们上次听到您的声音以来已经过去了一个多星期了。 这是否仍需要我们的支持?

    感谢您的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们还有其他建议吗? 客户问题我们建议的解决方案 PCB 尺寸大于竞争对手。

    谢谢

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、他们的目标 PCB 尺寸是多少?

    此外、如果您回答达尔文主题的问题、这也会对我们有所帮助(复制和粘贴在此处)。

    • 您能否确认这些是否是4个单独的转换器设计要求? 还是单个电路板的电压轨? 我提出这一要求的原因是、它可以是13W 设计、也可以是>35W 设计、这意味着我们会推荐完全不同的 PD 控制器。 请确认、或者显示电源/电压轨的客户系统方框图将有所帮助。

    此外、正如您提到的、有一种竞争解决方案、我们可以将此线程脱机并深入探究。  如需更多帮助并提及此主题、请随时通过 TI 系统向我发送电子邮件。

    感谢您的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    是否已解决此问题? 我们可以关闭此主题吗?

    如果没有、请提供额外的指导、以便我们提供帮助。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas、请关闭此主题。