This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:瞬时中断条件

Guru**** 2556740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746957/lm74700-q1-instantaneous-interruption-condition

器件型号:LM74700-Q1

您好!

如果 EN 保持高电平并且 VANODE 在上述10us 期间中断、 LM74700-Q1是否 会关闭? 还是保持打开?

此问题与以下主题有关。

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    在 VANODE 10us 中断期间(由于元件接触或电池短路)、LM74700-Q1将不允许任何反向电流从阴极流向 VANODE (电池侧)。 但是、如果阴极(输出侧)上有足够的电容、则输出将保持导通状态。 通过关闭 MOSFET 来阻断反向电流。

    下面的波形1显示了由于模块接触问题而导致电压中断期间的性能、而波形2显示了电池短路的情况。

    波形2:

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Kari。