This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:LM25037-Q1推挽式 D=0.5

Guru**** 2566645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745240/lm25037-q1-lm25037-q1-push-pull-d-0-5

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037

1、如何始终确保 D=0.5?

2. LM25037在开环模式下工作是否存在危机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4382362:
    按照数据表将控制器配置为在电压模式控制下运行。 数据表的第7.4.1节对此进行了说明。
    通过将 FB 引脚短接至接地来禁用内部误差放大器。 数据表的第7.3.4节对此进行了说明。
    COMP 引脚上的一个简单下拉电阻器将设置该引脚上的电压、应调整该电压以提供所需的占空比。 COMP 电压和占空比之间的关系将根据您选择的斜坡幅度而变化。

    此方法允许您对任何所需占空比进行编程。 需要注意的两件事:
    1) 1) COMP 有一个连接到 VREF 的内部上拉电阻器。 该内部电阻器具有宽容差。 如果您要求占空比在器件和温度范围内保持准确、我建议使用相对较低阻抗的固定电压驱动此引脚、以便不受内部上拉电阻器容差的影响。
    2) 2)如果您使用 VIN 生成斜坡、则占空比将随着输入电压的上升而下降。 这可能适合您、因为它会针对输入电压的变化调节输出。 如果不适用、我建议您使用恒定电压电平而不是 VIN 生成斜坡、以确保固定占空比。 如果斜坡振幅是固定的并且 COMP 引脚电压是固定的、则占空比将是固定的、因为通过比较这两个电平来产生 PWM 输出。
    谢谢
    Joe Leisten

    e2e.ti.com/.../5125.E2EPicture.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何设置斜坡和 COMP 电压以实现 D=0.5的计算?

    我的设计是将斜坡连接到 CS、因此我认为 D 随 Vin 的变化而变化、COMP 有一个下拉电阻器、因此该引脚可由 REF 提供固定电压。

    我想计算 D=0.5时的确切斜坡和 COMP 电压、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4382362:
    假设您将 COMP 引脚连接到 VREF、将 RAMP 引脚连接到 CS。
    在这种情况下、栅极驱动输出将在斜坡引脚达到电压 VREF-1V 所需的时间内保持高电平。
    在此期间、斜坡引脚的充电速率仅由您连接的外部电容器和电阻器决定。
    要设置占空比、应选择斜坡引脚组件、以便输出高电平周期为振荡器周期的一半。
    振荡器频率可使用数据表的图6进行设置。
    我希望这是清楚的。
    谢谢
    Joe Leisten