This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630EVM-636:针对更高功率进行了修改

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729139/ucc24630evm-636-modifications-for-higher-power

器件型号:UCC24630EVM-636

您好!

我们成功地修改了此电路板、通过更改反馈电阻器、次级侧整流电阻器并适当地调整 OVP、将输出电压从19.5V 提高到24V。 该电路的最大负载为3A。

客户现在有兴趣将负载电流增加到4A。 为了确保电路在此功率级别下安全运行、需要进行哪些更改?

我注意到这些组件位于电源路径中:

  1. F1:输入端3.15A 正常
  2. L1:无法在线找到数据表
  3. D1:3A 限值应该可以
  4. L2:7A 限制应该正常
  5. T1:数据表显示在3.2A 时发生饱和。 这可能是一个问题吗?
  6. Q3:具有足够的电流能力
  7. Q1:具有足够的电流能力

您能否告诉我、在输出电流为4A 时哪些组件可能会损坏? 我主要担心变压器的性能。 您能推荐一种替代方案吗?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看您的结果并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VA、
    有更新吗?
    谢谢、
    Ryan B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    如果我理解正确、您希望将设计从19.5V、3A 设计更改为24V、4A 设计。

    此设计需要进行一些更改。 由于此修改将使功率超过75W、因此您的新电源是否需要与 IEC61000-3-2兼容。 如果答案是肯定的、那么您几乎肯定需要 PFC + DC-DC 的2级设计。 您可以遵循一些示例、例如 PMP20198、TIDA-01557。

    如果您不需要满足此要求、几乎所有组件都需要重新设计。 可以从我们的设计计算器之一获取所有必要的计算。  从 http://www.ti.com/product/UCC28740/toolssoftware 下载设计计算器 以获取正确的数字。

    希望这对您有所帮助

    VA