This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:12V、0.67A 闭锁不工作

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744683/tps2660-12v-0-67a-latch-off-not-operate

器件型号:TPS2660

我们使用 TPS26600配置了电子保险丝电路。
我们使用12V 作为输入电源、并将限流设置为0.67。
MODE 设置为闭锁模式、UVset 为10V、OVset 为30V、Cout 为10uF。
但是、如果您加载780mA 的负载、连接到 FLT 的 LED 将亮起、且电流仅为680mA。 闭锁将不起作用。
如果输入电源更改为24V、则闭锁正常工作。
我想知道我的设置有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以回复吗?

    此致、
    HJ Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota Mago 先生、您好、

    要了解此行为的原因,您能否共享 MODE 引脚的配置? 它是连接到 RTN 引脚还是402k 电阻器、还是开路?

    您还可以共享设备部件号吗? TPS26600或 TPS26601或 TPS26602

    您能否共享过载条件(I > 680mA)下的 VIN、VOUT、FLTb 和 IMON 引脚的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lokesh

    感谢你的答复。

    我的 MODE 引脚使用402k 电阻器连接到 RTN 引脚。

    我的器件是 TPS26600。  

      输入电压

      输出电压

      FLTb

      IMON

    如果 Mode 引脚断开、则运行自动重试。

    但是、使用402k 电阻器不能用于闭锁。

    我不理解这种情况。  

    请回复我。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VIN 和 VOUT (11.2 - 10.2V)之间似乎存在1V 的差异、并且 FLTb 引脚为低电平。 这意味着器件已由于 UVLO、OVP 或过载而关闭内部 FET。 您可以尝试将输入电压增加到13V、以便器件不会进入 UVLO。

    如果您可以为您的设计共享 TPS26600的原理图、那将非常有帮助。
    您可以在此主题上共享原理图,也可以通过电子邮件发送(电子邮件:lokeshgh@ti.com)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为是这样。

    因此、我使用"TPS26600 -设计计算器 Rev1p0_MSB_BD_V10"调整了 UVLO、OVP 和 DVDT。

    我更改了 R1、R2、R3、C4的增减。

    但是、这两种方法都不能解决问题。

    输入电压由系统固定在11.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据设计计算器、除 IMON 引脚上的组件外、所有组件似乎都具有正确的值。 IMON 引脚应通过一个电阻器连接到 RTN 引脚。 请参阅数据表第24页的第9.3.5.4节。 我们建议在 IMON 和 RTN 引脚之间只连接43.2k 电阻器(R1608)、并移除 R6、C3。

    建议在 IMON 引脚和 ADC 输入之间连接一个100k 电阻器、用于监控电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    我尝试根据您的建议更改硬件配置。

    但是、连接到故障的 LED 会照常亮起、电流会受到限制、但输出电压仍是输出电压。

    我不理解这种行为、无论什么配置都是错误的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    我们将在 EVM 上对此进行研究、然后再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用您提供的原理图在 EVM 上进行了此测试。 在 MODE 引脚上使用402k 电阻器时、器件会将电流限制为12/RILIM 值、并在 TJ [结温]> T SD [关断]时关断。 除非 TJ > TSD,否则设备将不会关闭并锁定。 器件会继续限制输出电流、直到 TJ > TSD

    结温是环境温度、器件功耗和 θJA 的函数

    在 EVM 设置中、当器件在室温下的功耗超过~3.5W 时、器件会关断并锁存。

    如果在过载/过流情况下需要通过锁存器快速关断、则可以在 MODE 引脚=开路的情况下使用 TPS26601器件。