This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:ACS 测量查询

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743559/ucc28c42-acs-measurent-query

器件型号:UCC28C42

您好、TI、

寻求您的帮助、了解 UCC28C42 PWM 控制器的几个测试参数测试方法。

PWM 比较器的 ACS (增益)。 正如测试条件表明 VFB = 0V 时、将 VCS 从0V 更改为0.9V、以测量 COMP 引脚的电压变化。 但 COMP 输出取决于 CS 输入? 此外、我还尝试在 TINA 中使用数据表测试条件进行仿真、但在 COMP 引脚上看不到任何电压变化。

您能帮我做些什么吗?

2.误差放大器的开环电压增益。 您能否用 方框图说明此测试的测试方法。

正在等待您的回复。

此致、

Swamy M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swamy、

    感谢您的提问、我正在研究这个问题。

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOGILIKOLLA,

    首先、请允许我更正您问题中的一个要点。 PWM 比较器的增益表达式错误、因为比较器仅通过比较两个输入电压输出高杆电压或低杆电压。
    从方框图中、我们可以看到误差放大器的内部基准电压为2.5V、如果 VFB 设置为0V、则误差比较器的输出电压将饱和、Comp 引脚电压将保持高电平电压、如您的仿真结果图所示。 然后、它连接到 PWM 比较器的反相输入、并且有一个1V 齐纳二极管、因此 PWM 比较器的反相输入电压为1V。 当 VCS 在0至0.9V 之间变化时、它始终低于1V、不会影响 PWM 比较器的输出。
    至于您提到的测试条件、我没有找到它、我认为这是一个错误。 能不能提供你能看到它的地方
    误差放大器的开环电压增益仅取决于其自身的电气特性。 您可以直接参考 UCC28C42的数据表、其中显示开环电压增益的类型值为90dB。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢详细解释。 请查看附件。

    我将介绍 ACS 参数。

    此致、

    Swamy M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swamy M.

    感谢您的参与。
    我发现您可能对测试条件有一些误解。
    从数据表中、我们可以看到测试条件为:
    VCS 的电压范围为0~0.9V、而不是从0到0.9V 不等。
    然后、VFB 使瞬态从电流值跳转到0V、并计算出瞬态过程中 ACS =△Vcomp/△VCS。
    因此、我们不能说 COMP 引脚取决于 CS 输入、应该解释的是、Vcomp 的电压变化会导致 VCS 在瞬态过程中的电压变化。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐总、您好、

    感谢您的澄清。

    我在 TINA 仿真中尝试了相同的方法。 但我在 CS 引脚上没有看到任何电压变化。

    我将 FB 电压从2.7更改为0V、因此 COMP 将0更改为6.5V。 如果这里有任何问题、请纠正我的问题。

    此致、

    Swamy M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swamy M.

    首先、将 FB 引脚的电压从2.7更改为0V、将 COMP 引脚的电压从0更改为6.5V、这与我之前解释的情况一致。
    您在 CS 引脚上看不到任何电压变化的原因是 CS 引脚是一个输入引脚、用于通过连接电流感应电阻来感应初级侧电流。 但您的仿真模块只是开环测试、没有信号连接到 CS 引脚。

    此致、
    Teng