This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256304:Webench 中存在400V 倍压器输出版本?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730995/webench-tools-ucc256304-doubler-output-version-at-400v-exist-in-webench

器件型号:UCC256304
Thread 中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户正在使用 Webench 来实现 UCC256304。

他的问题如下:

Webench 为 UCC256304自动调整稳定网络的规模 ...  是否有应用手册(如变压器)... 或者、客户可以进行一些评估、以稳定具有400V 倍压器输出但无法在 Webench 中进行仿真的版本?

有什么意见?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我不确定您的意思是他们是否需要重新计算 LLC 补偿网络、如果不是、请解释一下稳定网络的含义。
    您能否分享他们的设计规格、他们是否将 UCC256304用于倍频器应用、他们的设计的最终应用是什么?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    这是电路的临时处理、用于管式音频放大器。 请参阅以下内容:

    如何使用 UCC256304为215轨设计正确的反馈环路?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我看不到您所指的电路 。

    我将向您发送一个具有 POP 的 simplis 模型、以启用环路响应测量。

    功率级设计器工具也是一个很好的起点。 它不专门包含 LLC 的补偿、但对于选择 TL431反馈电路的组件值很有用。

    但愿这对您有所帮助。

    区域