This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121-PCB 放置

Guru**** 2499155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731382/lm5121-lm5121-pcb-placement

器件型号:LM5121

你(们)好

在我的电源板中,我使用 LM5121进行5V 至10V 的升压转换,在 PCB 中,LM5121 LO 和 HO 输出被路由到具有150mm 长布线的开关 MOSFET (由于放置问题),这是否会导致开关相关的任何问题????????

fs=450KHz

请提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mobin、

    感谢您在设计中考虑使用 LM5121。

    您的问题是有效的、我们应该尝试缩短栅极驱动布线。 但由于 PCB 限制、这并非总是可能的。 为了防止出现问题、HO 和 SW 走线应在从 IC 到高侧 FET 的整个长度上并排布。 LO 和接地迹线对也是如此。 如果低侧 FET 和 IC 之间存在不间断的覆铜平面、则可以保存接地线迹、因为栅极驱动电流将沿接地平面在 LO 线迹阴影中返回 IC。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Yoaho Xi、应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。