This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:与 PoE 喷油器和 PSE 一起工作时、TPS2378损坏

Guru**** 2556720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742897/tps2378-tps2378-damaged-when-work-with-poe-injector-and-pse-in-the-meantime

器件型号:TPS2378

您好!

图片中的服务器是 PSE、 连接 到中跨(UPoE 注入器)、然后 连接到 PTZ。

  不同供应商 PSE 的检测机制也不同。 其中一些 器件保持 衰减和分级...但其中一些器件仅检测 RJ-45插件。

使用 PSE (仅在 RJ-45插件时检测)+ UPoE 注入器时、电源工作正常。

使用 PSE (保持检测类型)+ UPoE 注入器时、电源有时无法正常工作(结果形成 PSE 的序列或电压无法满足注入器的要求、然后是 PoE 启动序列错误)

这 正是我们的终端客户发现的、当使用具有 PSE + UPoE 注入器的服务器时、PTZ 在插入电源后无法通电。 经过分析、我们发现热插拔 MOS 对地短路。

因此、我们怀疑 PSE 和注入器的浪涌电流会损坏 内部 MOS (热插拔 MOS) 。 故障率为0.01%。

 

问题如下:

1.我是否知道 以前是否发生过这样的问题?

2.或者有什么方法可以防止这种情况发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    您能回答以下问题、帮助澄清方框图:

    1. TPS2378位于喷油器块或 PTZ 块中?
    2. 如果在 PTZ 块中,喷油器块中是否有 PD? 还是喷油器仅从服务器块获取数据(不是电源)?

    请注意、在某些工作模式(例如 半自动模式)下、某些 PSE 将在检测/分类之间循环(如果连接了兼容的 PD)、但仍然可以。

    我怀疑 PD 的 VDD-VSS 之间可能存在较大的尖峰。  您是否有要 查看的原理图? 也是故障波形? 喷油器是否损坏任何其他 PD? 还是仅仅是 TPZ 终端设备?  

    谢谢!

    此致、

    达尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    1. TPS2378位于 PTZ 侧
    2.是的,喷油器块将喷油器电源和服务器数据组合在一起

    其他问题:
    PTZ 侧的 TPS2378损坏。 我将要求客户提供原理图、但您能否先告诉我们这两件事?
    1.我是否知道以前是否发生过这样的问题?
    (您提到某些 PSE 在某些操作模式下将在检测/分类之间循环,因此这意味着没有发生过类似的情况?)
    2.或者有什么方法可以防止这种情况发生?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    感谢您的澄清。 没有、我以前没有看到过这种类型的问题。 由于注入器不是有效的 PD、因此 PSE (服务器)不应输出功率、而应仅输出数据。 如果喷油器对服务器很敏感、以至于喷油器出现错误行为、则限制可能在喷油器中、而不是 PD 中。

    尽管如此、有关注入器如何损坏 PD 的波形将会有所帮助。 PD 上(VDD 和 VSS 之间)的电压和电流测量可能会有所帮助。

    一、过去没有出现过这样的问题。

    2.我们必须首先查看 PD 设计以查看限制。 此外、我们还必须查看注入器在使用上面请求的波形损坏 PD 时的行为。 然后我们可以尝试得出一些结论/解决方案。

    谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您是否能够解决此问题? 请告诉我们。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    是的、谢谢您的 hlep!