This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL4242:TL4242最大电流问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731545/tina-spice-tl4242-tl4242-max-current-issue

器件型号:TL4242
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我阅读 TL4242数据表、发现 5V 电源下的最大输出电流约为220mA。 但是、当我在 TINA 中对其进行仿真时、我发现它可以达到361.9mA。 在我的实际设计中、我需要350mA 的电流来运行 二极管、因此我能否信任 TINA 仿真结果并在设计中使用5V 电压、或者是否应该根据数据表  图将电源升压到更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    请将数据表作为基准并升压至更高的电压。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth