This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085-Q1EVM:TPS61085-Q1EVM -有关 C7值的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745284/tps61085-q1evm-tps61085-q1evm---question-regarding-the-value-of-c7

器件型号:TPS61085-Q1EVM

大家好、我注意到用户指南中的 C7 vale 以及 TPS61085-Q1EVM 的 BOM 为33nF。 该电容器位于补偿电路中、我本来希望它的值大约为 C5的十分之一、即330pF。 我本以为这样高的值会降低稳压器带宽/瞬态响应。

C7的相位和增益裕度是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的关注。 这可能是一个拼写错误、但我们这个部分的专家目前在周末、您将很快得到解答。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是一个拼写错误、C7可以保持开路、或者100pF 陶瓷电容器足以满足 EVM 电路板应用的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    谢谢你的答复,这是我想的。

    此致、

    Mike。