This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1建议原理图

Guru**** 2499165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730059/lm25141-q1-lm25141-q1-suggestion-schematic

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的:


我们的客户使用 LM25141-Q1、需要如下所示的双确认原理图

e2e.ti.com/.../HX8880_2D00_D03-bridge-board.pdf
VIN 正常:12V
输出电压:3.3V
输入:5A


如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我将其传递给该器件的应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    `m、我还将在 以下文档中对 LM25141-Q1 WB 设计进行仿真。

    关于 D1规格, SBRD10200TR Vf=950mv,VRR=200V,可以  更改 Vf=700mV,VRR=60V?  

    如有任何建议、请告知我。

     

    谢谢、

     

    此致、

     

    劳伦斯。

    e2e.ti.com/.../WBDesign239-LM25141_2D00_Q1-_2800_2_2900_.pdf