This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2703:LED 背光应用:消耗的输出电流小于设置的电阻

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744877/lm2703-led-backlight-application-output-current-iled-is-too-small-than-resister-setted

器件型号:LM2703

你好

我的 LED 为17-19V@70mA,18Ω,当我设置 R1//R2=10 Ω Vout=14.51V 时,但 ILED =17.28mA,FB 和 SW 波形显示在下面;问题1:那么为什么 ILED 不正确?  它不仅支持输出17mA、即使是由电流限制引起的。

当我36Ω,R=8 Ω ILE=34.41mA 时、它看起来是正确的。

问题2:数据表中描述的 LM2703的关断时间是否为400ns? 但从 SW 波形中可以看出、它不是400ns  

期待您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该部分的专家已不在办公室,将于下星期一答复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    任何人都可以回复我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    我想您的 LED 连接在一个端口和 K 端口之间。 对吗?
    您能否使用小型接地环路测试 FB 电压。 应为1.237V。 请使用全带宽进行测试。 我想可能是一些 FB 噪声导致了这个问题。
    请仔细检查 R1 R2电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    我只需关闭这个帖子。 如果仍有问题、您可以回复、此帖子将自动打开。